This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Clarke 变换/ Park 变换的示例代码

Guru**** 2539350 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, TMDXIDDK379D, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962223/tms320f28379d-sample-code-for-clarke-transformation-park-transformation

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARETMDXIDDK379DDESIGNDRIVE

各位专家:

我们的客户希望评估 F28379D 矢量控制(Clarke 变换/ Park 变换)。 他们知道 F28379D 具有一个易于使用且计算这些转换速度非常快的库。

客户正在寻找 TMS320F283798的示例代码,但是由于 controlSUITE 不再可用,他们无法找到该代码(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/284065)。 我认为 Mother Control SDK 会包含此示例代码、但是、您能对此进行澄清吗?

客户正在考虑在示例代码中使用诸如 ParkTransfer (inputX、inputY、Eangle) API 或 CLA 任务的东西。 此外、如果有任何有用的 URL/文档、 如果您能与我们分享、我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码可在 MCSDK 示例项目中找到、网址为

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\libraries\utilities\math_blocks\include\v4.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    尽管我检查了上面的目录、但我无法找到 F28379D/S 的任何 CCS 项目 您会告诉我什么项目名称、请告诉我吗? 此外,客户还想了解 F28379D/S 如何处理“Clarke 变换/ Park 变换”。 您能否共享有用的文档信息或培训 URL?

    我不熟悉这些 C2000技术。 因此、我们非常感谢专家的帮助。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎

    请参阅 TMDXIDDK379D 文件夹

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x\ccs\sensored_foc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChristiClearman、

    感谢您的澄清。 我将共享此项目信息。

    要学习此项目、我相信客户将需要有用的文档/URL。 我已选中。 我们可以看到“DesignDRIVE 开发套件 IDDK v2.2.1用户指南”(https://www.ti.com/lit/pdf/sprui44)。 但是、它似乎没有对项目代码的任何解释。 客户希望该项目使用 CLA。 是这样吗?

    如果可能、您能否共享此项目代码或培训 URL 的任何有用文档?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    Clarke 和 Park 变换非常古老和经典、我们有一些有关它的通用信息。 请告诉我以下内容是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 的文档位于上一层

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdxiddk379d\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChristiClearman、Ramesh、

    感谢您的澄清。 我与客户分享了这些信息。

    此致、

    宫崎