This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:闪存擦除时间

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960659/tms320f28069-flash-erase-time

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

专家您好!

关于 TMS320F280049、擦除时间分别描述为25、1000、2000、20K 次、
但 TTMS320F2806数据表中未介绍这种数据。

您是否有 TMS320F280049等数据? 我们的客户希望了解这些典型 和最大数据,尤其是超过100次的数据。

此外、如果存在、请提供擦除时间的偏差数据。

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    只需确认一下:我认为您是要针对 F2806而不是 F280049请求擦除数据-正确吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    是的、您回答正确。 他们希望知道 F2806擦除数据。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka、

    感谢您的澄清。

    我会将其分配给相应的团队、以进一步帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujinaka,

    目前、我们没有计划向 F2806数据表添加类似数据、如果它们对该数据的需求很大、我们将不得不查看可用数据、并且可能必须重新确定与 F280049器件类似的特征。 在任一种情况下、在 F2806数据表中添加类似数据都需要花费一些时间和精力、并且必须与团队一起进行评估。

    在有关标准偏差数据的第二个问题上、将其放入规格中是不现实的、因为它高度依赖于温度。 建议使用最大时间。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    我们的客户没有要求在 F28069 DS 上添加类似的数据、但他们有这2个请求。

    1) 1) TI 是否具有与 F28069擦除时间类似的或相应的参考数据?

    2) F28069最大扇区擦除时间定义为15sec。 该值是否在100个擦除/编程周期内有效? 如果不是、实际的最大值是多少?

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujinaka——让我和团队一起检查一下,下周我将要回到你那里。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San、

    我们没有 F2806x 器件的这一级别的详细信息。  

    这是一种不同于 F28004x 器件上使用的闪存技术(较旧)、具有不同的限制。  

    虽然我们可以保证15秒的最大扇区擦除持续100个周期、但在大多数情况下、典型的行为是观察到的。  在任何情况下、阵列本身仍保证最低20k W/E。

    最棒的

    Matthew