This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLA 示例程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CODECOMPOSER, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963037/tms320f28379d-cla-example-program

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER、C2000WARE

我正在使用 controlCARD TMS320f28379D 和 CodeComposer 最新编译器。

我在以下文件夹 中尝试了示例 C2000Ware_3_02_00_00/libraries/math/CLAmath/c28/examples/cos

在该示例中、我启用了 f2837x 文件并进行了编译、但遇到了以下错误  

说明资源路径位置类型
#10004无法识别的文件:"c:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/libraries/boot_rom/f2837xd/revB/rom_symbol_libs/c1_CLA_Data_ROM/F2837xRevB_c1bootROM_CLADataROMSymbols_fpu32.lib。ccsproject /Cla_cos line 41、外部位置:C:\Users\GP\AppData\Local\Temp\{48EFF4FE-59AE-4554-B055-EA03165BAC50}C/C++问题

请帮助解决此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ganeshapandi K"] C2000Ware_3_02_00_00/libraries/math/CLAmath/c28/examples/cos

    希望让您知道有一个较新版本(3_03_00_00)的 C2000Ware 可用。

    [引用 user="Ganeshapandi K"]在该示例中,我启用了 f2837x 文件并生成了该文件,但遇到了以下错误 

    我使用 C2000Ware v3_02尝试了 F2837x 的所有3种构建配置、但无法重现错误。  

    • 您能告诉我您尝试了哪些构建配置吗?
    • 您还可以尝试 V3.03版本吗?  

    [引用 user="Ganeshapandi K"] C:\Users\GP\AppData\Local\Temp\{48EFF4FE-59AE-4554-B055-EA03165BAC50}[/引用]

    这似乎是工作区的路径?  

    • 您能否检查该文件并查看该文件是否存在?  
    • 请尝试创建一个新的工作区(file->switch workspace)并将项目导入其中。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Lori。 正如您所说的、它在创建新工作区后起作用。