This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-digitary-control-library:如何使用 C2000 MCU 提高 PFC 的 PF (PFC 控制、演示代码为 PFC2PhiL)

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28022, TIDM-1022, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963215/c2000-digital-control-library-how-to-improve-the-pf-of-pfc-with-c2000-mcu-pfc-control-demo-code-is-pfc2phil

器件型号:C2000数字控制库
主题中讨论的其他器件:TMS320F28022TIDM-1022TIDM-1007

当 我使用 TMS320F28022调试 PFC 时(演示代码为 PFCC2PhiL)。  输入电流导致输入电压。  波形 如下图所示。   

PF 为0.994。  但我们需要它大约为0.998或更高。   有什么建议吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们改进了 PFC 参考设计。 请参见这些文档(ILPFC、TIDM-1022、TIDM-1007)、不要使用旧设计 PFC2PhiL

    电流中的相位超前可能是因为较大的 EMI 滤波电容器。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    谢谢你。