This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:HVACIMTR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961544/tmdshvmtrpfckit-hvacimtr

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的先生:

您能帮助建议 HVACIMTR 的替代方案/替代方案吗?

谢谢你。

此致、

素帕猜

技术支持代表

参考编号 QC02F3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定功率大于1kW 的三相 ACIM、额定电压约为200V。 您可以参考该规格。 您可以在网站上找到许多此类 ACI 电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming 您好,  

    您能否提供一些可能的器件型号?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太多的电机可以满足您的要求。 如 Regal   Beloit Corporation 的 Marathon 5K33GN2A 或56H17T2011A。