This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:InstaSPIN 如何将代码加载到闪存中

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963252/ccs-tms320f280041c-instaspin-how-to-load-the-code-into-the-flash

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我在 InstaSPIN`ve 上创建了一个小型项目。 现在、我想将其加载到我的 UC 中。 因此、我切换到 Flash_lib 并使用调试按钮加载它。 问题是、在我关闭电源后、再次打开电源后、没有发生任何情况。 因此、我认为该程序未加载。 如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下链接、并通过设置相关 GPIO 状态确保将引导模式设置为闪存模式。

    [常见问题解答]闪存-如何将应用程序从 RAM 配置修改为闪存配置?

    e2e.ti.com/.../878674