This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:输入 XBar 信号到输出 X-BAR

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963423/tms320f280021-input-xbar-signal-to-output-x-bar

器件型号:TMS320F280021

在 TMS320F28002x 的 TRM 中、表9-1。 "输入 X-BAR 目标位置"显示仅输入1 - INPUT6进入输出 X-BAR。 不过 、在表9-5中。 'Output X-BAR Mux Configuration',我们将 INPUT13和 INPUT14作为输出 X-BAR 的输入。 您能否确认这些输入是否确实转至输出 X-BAR 或是否应保留这些多路复用器条目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有1-6. 其余的错误将被标记为保留。

    NIMA