This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:LaunchXL-F28069M 和 DRV8305:笔记本电脑无法识别 COM 端口

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963151/ccs-launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-and-drv8305-com-port-not-recognised-from-laptop

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

我有两组 LANUCHXL + DRV8305 BOOST XL。

第1组具有一个工作 COM 端口、其中 J5和 J6 =开路、因此我可以将 SCI/UART TX/RX 连接到 FT2232H、从而连接到 USB。 笔记本电脑检测到此 COM 端口时没有问题。  

第二组的 COM 端口不工作。 它具有与上述相同的跳线配置、但笔记本电脑未检测到 COM 端口。 当我按下复位按钮时、我可以从 LED (D7/D8)看到 TX 欢迎消息、但无法流式传输到笔记本电脑、因为没有 COM 端口。

我愿意提供有关如何解决这些问题的建议。 FW 中没有故障、因为它在第1组上工作正常。 两者具有相同的跳线布置和 BOOSTXL DRV8305板。 我怀疑 FT2232H 中的内容未设置为对第二个 COM 端口进行重新格式化。