This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:ADC 使用建议

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963096/tms320f28374d-adc-usage-advice

器件型号:TMS320F28374D

大家好,  

我们希望交错进行 ADC 采集、在同一块 A 的不同 ADC 之间

图片如下所示–我们能否在微控制器上实现这一点? 我们是否需要任何特殊设置?

请您能给出建议/示例吗?

谢谢你  

BR

卡洛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    每个 SOC 可配置为响应不同的触发器、因此实现这一目标的最直接方法是从多个彼此同步运行的 EPWM 生成多个触发器。

    如果触发源不足且转换点之间的时序关系相对较近(< 2.5us)、则可以使用单个源触发给定周期的 SOC 组、同时使用 SOC ACQPS 设置微调其相对转换点。

    Tommy