This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:应使用什么软件来断开此硬件电路?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962854/tmdxiddk379d-what-software-should-i-use-to-open-this-hardware-circuit

器件型号:TMDXIDDK379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好 FAE

C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v1.0\IDDK_HwDevPkg\IDDK_HwDevPkg_R2.2

我应该使用什么软件来打开这个硬件电路?

您能否将其转换为 Altium Designer 16可以使用的文件?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是使用 ExpressPCB Classic 完成的。 该软件可从其网站免费下载、但一旦安装、PCB 只能从其生产。 我们停止使用它。 我不认为 Altium 支持它。 即使这样、我也不知道输出文件的友好程度。  去看看吧。