This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054F:热复位时的 XRS 脉冲持续时间?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962482/tms320f28054f-xrs-pulse-duration-on-warm-reset

主题中讨论的其他器件:TMS320F28054F

您好!

当 XRS 引脚上有噪声时、TMS320F28054F 复位。

我在数据表中检查了热复位时 XRS 的脉冲持续时间。  

但这种情况不适合我的情况。  

噪声短于脉冲持续时间。

即使在短于脉冲持续时间的低电平下器件也会复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您既未指示噪声脉冲的宽度、也未指示输入时钟的频率。 数据表中显示的参数是确保每次可靠复位所需的最小脉冲宽度。 但是、这并不意味着较小的脉冲不会导致复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将使用内部振荡器。

    噪声的宽度约为几十 ns。

    这比脉冲持续时间600us 短得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在-XRS 引脚上附上脉冲的示波器截图? 我需要精确的脉冲宽度、而不是估算。  

    [引述]这比脉冲持续时间600us 短得多。[/引述]

    您应该查看表5-3、而不是5-4。 适用于您的情况的号码是 tw (RSL2)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我犯了个错误。

    我使用20MHz 外部晶体。

     脉冲持续时间表示我说过的 tw (RSL2)。

    我说错了。

     我将尽快连接一个示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我连接一个示波器捕获。

    我为复位测试生成了低电平信号。

    从230ns 的低电平信号复位。

    TW (RSL2)在数据表中为32tc (OSCCLK)。 OSCCLK 为20MHz。

    脉冲持续时间可计算为1.6us。 对吗?  

    我想问为什么复位发生的持续时间短于 tw (RSL2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回答正确、大约为1.6us。 XRS 引脚上有一个毛刺脉冲滤波器、可滤除小于200ns 的毛刺脉冲。 因此、任何大于200ns 的脉冲都能够将复位置为有效。 数据表编号是一个保守数字、增加了裕度。 添加此裕度是为了确保引用的数字[32 tc (OSCCLK)]在所有条件(电压/温度极限值)下都将使一个复位有效。