This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 ZWTS 上引脚 J18的阐述

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962760/tms320f28388d-clarification-about-pin-j18-on-zwts

器件型号:TMS320F28388D

团队、

请您对以下内容发表评论吗?

引脚 H4为 NC、描述了如何处理它。

引脚 J18呢?
对于 H4、同样的考虑是否有效?
该引脚的作用是什么?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这也是 NC。 "表6-5中提到了这一点。 测试、JTAG 和复位"。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    谢谢! 我在查看较旧版本的数据表、新版本(SPRSP14C–2019年5月–2020年11月修订)已修复:
    https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28388d

    再次感谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注释:

    应修改第46页的表6-1、以便 J18列在 H4旁边。
    表6-5正确、列出了 J18和 H4。

    谢谢!

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们将在下一个版本中进行此更新。

    此致、

    Vivek Singh