This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何在第一个 SOC 的 AD 采样保持窗口上翻转 GPIO?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962351/tms320f28069-how-to-flip-an-gpio-at-ad-sample-and-hold-window-of-the-first-soc

器件型号:TMS320F28069

您好!

在 F28075上、X-BAR 可以将 ADCSOCA 或 ADCSOCB 路由到 GPIO。

但在 F28069上、没有 X-BAR。

在软件中、已经有一个正在运行的主 ISR。  

我们无法写入另一个由 ADCSOC 触发的 ISR、并在 ISR 中翻转 GPIO。

那么、我们如何在第一个 SOC 的 AD 采样保持窗口实现翻转 GPIO 呢?

我们提出这个问题是因为我们发现 AD 结果不是我们期望的结果、并且希望检查 AD 序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果您无法写入另一个由 ADCSOC 触发的 ISR 并翻转 ISR 中的 GPIO、则另一种可能的替代方法(如果使用 EPWM 来触发 ADC)是将用作 GPIO 触发器的 EPWM 信号输出到 GPIO。  

    如果您认为这是可能的、基于您设置的特定应用、或者您没有使用 ePWM 来触发 ADC、请告诉我。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marlyn、

    如何输出用作 GPIO 触发器的 EPWM 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    [引用用户="Howard Zou"]如何输出用作 GPIO 触发器的 ePWM 信号?

    1) 1)初始化 GPIO 引脚以用作 ePWM 引脚、这应与您用作触发器的 ePWM 输出通道相对应。 下面显示了一个使用 EPWM1A 作为触发器的示例:

    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 1;//禁用 GPIO0上的上拉电阻(EPWM1A)
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;//将 GPIO0配置为 EPWM1A
    EDIS; 

    2) 2) 2)根据您的应用程序、按需要配置 EPWM1寄存器。 我从 F2806x 器件的 ADC_SoC 示例中获取了以下代码:

    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL= 4;
    EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD= 1;//在发生第一个事件时生成脉冲
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA= 0x0080;//设置比较 A 值
    EPwm1Regs.TBPRD= 0xFFFF;//为 ePWM1设置周期
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE= 0;//向上计数并启动 

    3) 3)最后、要查看 GPIO 上的输出、请使用 ePWM 的动作限定器模块:

    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_TOGGLE;//在事件 A 上切换 PWM1A、递增计数 

    要查看 EPWM 信号、您可以将示波器探针连接到与用作触发器的 EPWM 信号相对应的引脚(本示例中为 GPIO 0/EPWM1A 引脚)。 每次波形切换时、都会指示 ADC 开始转换的触发信号。  

    此致、

    Marlyn