请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
参考手册中规定:
默认情况下、ePWM、EMIF1和 EMIF2时钟都有一个额外的/2分频器、这是支持100MHz 以上的 CPU 频率所必需的。 在较低的 CPU 频率下、可以通过 PERCLKDIVSEL 寄存器禁用这些分频器。
这似乎是前37x 系列的回忆、因为 ePWM 可以高达200MHz。
您确认吗? 在这种情况下、请填写参考手册的修改要求。
此致、
C. Letonnelier