This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:使用 DAC108S085时的 SPI 配置

Guru**** 2877440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC108S085, TMS320F280049, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962515/ccs-tms320f280049c-spi-config-when-uses-dac108s085

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DAC108S085TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我的客户使用 TMS320F280049与 DAC108S085通信。   

当他使用 TMS320F280049C 来控制 DAC108S085时、他发现 DAC 芯片的使能信号应该在技术规格要求的范围内。 但是、TMS320F280049默认输出的延迟远远超过 DAC 芯片的要求、并且他无法与 DAC 通信。

现在、客户想要修改 DSP 延迟以测试通信是否成功。

因此、请帮助检查如何配置 TMS320F280049的 SPI 复位信号延迟?

280049:

DAC108S085

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    这是否与以下 E2E 查询相关?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  请访问以下链接: