This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于功率因数校正的 PID 控制参数(HVPFC2PHIL,用户指南-ILPFC-powerSUITE.pdf)

Guru**** 2757405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962120/pid-control-parameters-for-power-factor-correction-hvpfc2phil-userguide-ilpfc-powersuite-pdf

主题中讨论的其他器件:UCC28070

在设计参考文档中(HVPFC2PHIL.pdf,UserGuide-ILPFC-powerSUITE.pdf)  

PID 参数 Kp Ki Kd 至 b0、b1、b2 如下所示。    在标准 PID 中 、B1 = -KP -2Kd。    我的问题:     为什么公式 B1中有 Ki =-Kp + Ki -2Kd ? 。  在哪里可以找到有关 如何获取公式的参考文档?e2e.ti.com/.../HVPFC2PHIL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    一位专家很快会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    请勿将 UCC28070用作帖子标题、您应在标题中使用 C2000器件型号。

    这就是将您与正确的工程师联系起来为您提供支持的方法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉。 我对这个很困惑。   您的意思  是我需要删除标题中的"功率因数校正(HVPFC2PHIL、UserGuide-ILPFC-powerSUITE.pdf)"。 对吧?

    我已被要求在 论坛上发布几次。   最后一篇文章、专家让我使用此链接。

    实际上,我的问题在 “HVPFC2PHIL,UserGuide-ILPFC-powerSUITE.pdf”两个文档中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    请参阅该螺纹中的螺纹和附件、了解公式的推导方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Chen Jiang、

    谢谢你。