This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:ECC 对地址/数据总线的保护

Guru**** 2431520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962371/tms320f28374d-address-databus-protection-by-ecc

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件:TMS320F2837

尊敬的 TI 专家:

TMS320F2837器件中的地址/数据总线是否也由 ECC 进行保护?

此致

电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电表、

    对于存储器地址、地址总线受单位检测 ECC 保护。  您可以在此 页面的 TRM 中找到更多信息

    存储器的数据总线也受到保护、但您需要在 DS 中查看此图 、因为保护类型与不同的 RAM 不同。  单位校正/双位检测或简单奇偶校验(单个位错误)。

    对于程序执行存储器取指令和数据读取取指令、上述条件均为真。

    据我所知、没有用于寄存器/外设的地址总线 ECC。

    最棒的

    Matthew