This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C2000-CGT:是否有任何带有 CGT 的官方 Docker 容器?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962029/compiler-c2000-cgt-are-there-any-official-docker-container-with-cgt

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在寻找一个可立即运行的 C2000代码生成环境来实现自动化构建、例如 Docker 容器。

我以前从未发现过这样的环境、因此我构建了自己的 Docker 容器。  teehosthino/c2000-cgt-19_20.2.LTS 标签- Docker Hub

是否禁止将容器公开? 或者、您是否有发布官方环境的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着开发人员无需同意相关许可证即可获得 C2000编译器的安装?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是重要的事情,协议应该得到坚定的遵守。 我将同意这项协议。

    谢谢你。