This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:在 Tj 85°C 以上保持数据

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960889/tms320f28386d-data-retention-above-tj-85-c

器件型号:TMS320F28386D

您好!

在组件的数据表中、您规定 Tj 为85°C 时、数据保存时间至少为20年

在较高的 Tj 温度下,数据保持降额是多少?

建议在温度高达125°C 的 Tj 下使用该组件、这是一个我需要的信息、用于证明我们的设计与我们的系统规格兼容。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我需要与其他专家讨论这个问题、我将在本周结束前再次与您联系。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    [引述] 在较高 Tj 温度下、数据保留额定值下降了多少? [/报价]

    这将是10年、但请参阅 报告、其中还提供了有关如何计算"嵌入式处理器的使用寿命"的详细信息。

    此致、

    Vivek Singh