This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280025C:使用 instaspin 演示 TMS320F280025C

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962032/ccs-tms320f280025c-demo-for-tms320f280025c-using-instaspin

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

   TMS320F280025C 包含 instaspin 功能。 是否有办法获得使用此功能来控制 PMSM 无传感器的演示项目、例如 Motorware 中的项目。

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下链接。 MotorControl SDK 包括适用于 F28002X 等更新器件的所有软件。

    www.ti.com/.../C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已查看有关 SDK 的信息。

    F280025C 的软件没有 F280049C 多。

    它只有一个有传感器 PMSM 解决方案示例。

    或者、我可以将280049C 的软件迁移到280025C 吗? 但是、我找不到280025X 的 fastROM 库。

    此致

    箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、根据数据表、我们并不意味着 InstaSPIN-FOC 在 F28002x 的 ROM 中可用。  这是因为我们尚未发布 F28002x 和 InstaSPIN-FOC 的任何支持软件项目。  目前、MotorControl SDK 仅提供用于伺服编码器控制的 F28002x 示例。

    我们计划  在第一季度末发布新的 TI 参考设计。 这将包括 MotorControl SDK 版本、该版本将展示 InstaSPIN-FOC 和其他一些项目。