This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SYS/BIOS 上的定时器中断。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962316/tms320f280049c-timer-interrupt-on-sys-bios

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我将 SYS/BIOS 与 TMS320F280049C 搭配使用、并且我想设置 ISR、它在 timer0超时时时运行。 因此、我想知道如何继续。 它是在非 BIOS 应用程序中完成的、还是有一些不同的方法来完成它。 此外,我还计划通过该 ISR 执行 Semaphore_post(),如何完成它。

希望获得快速帮助。

谢谢、此致、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要为计时器0中断设置一个 SYS/BIOS Hwi。 你将像通常在非 BIOS 项目中那样设置 CPU 定时器寄存器、但是你将在你的 cfg 文件中设置 Hwi、而不是在 PIE 中启用中断并写入矢量表。

    如果你想要一个设置一个 Hwi 的示例、在 CCS 中转到 File -> New -> CCS Project 并输入你的目标信息。 然后在 Project templates and examples 框中、找到 SYS/BIOS -> More Examples... ->使用导入向导进行搜索...、然后导入名为 PIE 的向导。

    有关为 C28x 设置 Hwi 的更多有用信息:

    惠特尼