This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:使用 SPI 高速模式

Guru**** 2927870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961476/tms320f28376s-use-spi-high-speed-mode

器件型号:TMS320F28376S

尊敬的先生:

我们正在开发基于28376S 芯片的控制器,并 使用 SPI 通信 + RS422收发器与特定终端设备进行通信

我们最近才推出需要我们在  ~8Mbps 的 SPI 频率下工作的 acrros endequipment  、iteslef 的28376S 可以生成此类频率  

 但由于 RS422收发器的传播延迟 ,这是 不可能的

在28376S    上、SPISOMI 的设置延迟为20ns、而在高速模式 下、设置时间为5ns 、但也有5ns 的保持时间'

 是否可以从正常模式切换到高速 SPI 模式 ,即使使用的 GPIO 也不适用于高速 SPI?   

其目的是将设置时间 从20ns 缩短到采样器值  、而不增加频率(最大8Mbps)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    [引用 user="Eyal Saban1]' 是否可以从正常模式切换到高速 SPI 模式 ,即使使用的 GPIO 也不适用于高速 SPI?  [/报价]

    不幸的是、不 仅在指定的 SPI 高速引脚上支持高速模式。