This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:内核和 GPIO 电源所需的电源定序

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962333/tms320f28379s-power-sequencing-needed-for-core-and-gpios-power

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我想知道 TMS320F28379S 的电源定序要求。 内核和 IO 有两个3.3V 和1.2V 电源。

那么、控制器的哪一部分将首先通电? 例如内核或 IO。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳米塔

    您是否看过 SPRS881I 的第5.9节? 是否存在该部分未解决的问题?