请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 您好!
我想知道 TMS320F28379S 的电源定序要求。 内核和 IO 有两个3.3V 和1.2V 电源。
那么、控制器的哪一部分将首先通电? 例如内核或 IO。
谢谢、
Namita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 TMS320F28379S 的电源定序要求。 内核和 IO 有两个3.3V 和1.2V 电源。
那么、控制器的哪一部分将首先通电? 例如内核或 IO。
谢谢、
Namita