This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:MCU 故障

Guru**** 2558800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961795/tms320f28069-mcu-failure

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: DRV8323

大家好、我们将 TMS320F28069和 DRV8323用于 BLDC 电机控制器。 我们在启动时遇到了一个问题、即 MCU 在启动后立即发生故障。 在电机启用后、MCU 会发生故障并发热。 有什么想法我们为什么会看到这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、当 MCU (或任何 IC)变热时、是因为尝试消耗异常电流。  我假设系统处于 AM 环境温度、只是为了确定系统已经处于高温、任何正常的热耗散都会使其处于稳定的状态。

    假设环境温度合理、电流消耗过大的原因可能有很多; 可能存在引脚争用、可能会有其他器件对 MCU 引脚施加过压(C2000 VDDIO 为3.3V)、或者 PCB 上可能存在物理短路。

    我将逐步调试它。  首先、在没有连接到 MCU 的情况下(或关闭所有其他器件)为 C2000供电并运行、然后查看情况是否正常。  如果可行、我会将 DRV 添加到公式中、但电机未通电(如果电机未通电且其他一切都打开、则没有其他尝试)、直到您进入完整系统。  这可能会指示导致额外电流拉取的原因。

    让我知道你能取得多大的进展、直至事情变得糟糕、我们可以进行更多讨论。

    最棒的

    Matthew