This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:TMS320F28027F -gMotorVars-1.8V LDO-隔离仿真器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961553/tms320f28027f-tms320f28027f--gmotorvars-1-8v-ldo--isolation-simulator

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

你(们)好

问题1:

如果电机频繁打开和关闭、FLAG_Run_Identify = false 或 Flag_enableSys = false。

问题2:

在 MCU 内部使用1.8V LDO 有什么影响?

1) 1)我们直接从外部连接到1.8V 电源的3V3 LDO 被发现会烧断芯片

2) 2)之后、1.8V 引脚仅与一个电容器连接、发现没有问题

3) 3)是否需要外部1.8V 来访问此引脚

问题3:

系统由310V 高压供电、而电路板不由隔离式电源供电。 如何保证在仿真过程中保持开启状态?

尝试过的隔离仿真器仍会断开连接、听说有两种隔离级别、我想知道是否有这样的方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需将 Flag_Run_Identify 设置 为 true 或 false 即可启动和停止电机。

    请参阅器件的数据表或 F28027 Launchpad 或 controlCARD 的原理图、您可能知道如何使用内部 LDO。

    3.请参阅 MotorWare 文件夹中的高压套件指南。 由于 两个电源域的接地层相同、因此建议在高压环境中为电路板、计算机和仪器使用外部隔离交流或直流电源。  

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs