您好、Vamsi、
我的客户想要使用 F280025、他们必须使用 DCSM。
我对启用 DCSM 必须启用 ECSL 有疑问?
因为如果我们启用 ECSL、这是一个问题、我们无法再次连接仿真器?
我在 TRM 3.12.1.2仿真代码安全逻辑(ECSL)上收到了这条消息 
这个 问题的解决方案是:
•使用等待引导模式引导选项。 在此模式下、CPU 将处于循环中、因此不会跳转到
用户应用程序代码。 使用此引导模式、用户可以连接到 CCS 并调试代码。
另一方面、我发现有一种禁用 ECSL 的方法。
3.12.7.7任何区域的 ECSL 禁用注意事项
如果我们复制代码并在启动代码中提供正确的密码、则 ECSL 将被禁用、我们不再需要将引导引脚拉至等待模式。
我的理解是否正确?
BR
Emma