This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:EVB 是否已就绪?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMS320F280041C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961500/tms320f280041c-evb-already-ready

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CTMS320F280049C

您好!

我们是否有 现成的解决方案来替代 LAUNCHXL-F280049C 上的 DSP TMS320F280049C 和 TMS320F280041C?

请求是为 TMS320F280041C 提供一个特殊的 EVB。

或者、唯一的解决方案是在电路板上更换 LAUNCHXL-F280049C + TMS320F280041C 的一些样片?

请告诉我、第一个解决方案将加快客户评估。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    不幸的是,没有现成的解决方案。 客户需要在 LaunchPad / controlCARD 上对 F280049C 进行去焊并重新焊接100引脚(PZ)器件。 这些部件是引脚对引脚的。

    最棒的

    Kevin