This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:时钟设置

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961129/tmdscncd28388d-clock-settings

器件型号:TMDSCNCD28388D

您好!

使用 ePWM 死区示例进行即时消息传递。 设置如下:


EPwm1Regs.TBPRD = 5555;//设置定时器周期
EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;//相位为0
EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;//清除计数器

//
//设置 TBCLK
//
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;//向上计数
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;//禁用相位加载
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;//时钟与 SYSCLKOUT 的比率
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADODE;//每0加载一次寄存器
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;

//
//设置比较
//
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 2777;

//
//设置操作
//
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;//将 PWM1A 设置为零
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;

EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;//将 PWM1A 设置为零
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;

//
//低电平有效 PWM -设置死区
//
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FUL_ENABLE;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LO;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM1_MIN_DB;
EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM1_MIN_DB;
EPwm1_DB_DIRECTION = DB_UP;

//
//中断,我们将在其中更改死区
//
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;//选择零事件时的 INT
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;//启用 INT
EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = et_1st;//在第三个事件发生时生成 INT

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

从将 TBPRD 设置为200MHz 开始、我应该得到18kHz ePWM。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLL 设置

//乘法器和除法器、用于配置25MHz XTAL 的200MHz SYSPLL 输出
//
#define SYS_IMULT IMULT_32
#define SYS_REFDIV REFDIV_2
#define SYS_ODIV ODIV_2
#define SYS_DIV PLLCLK_By_1

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

但我得到的是9kHz 频率 ePWM。 因此、我认为 PLL 输出是100MHz、而不是200MHz。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

变化  

#define SYS_IMULT IMULT_32
#define SYS_REFDIV REFDIV_1
#define SYS_ODIV ODIV_2
#define SYS_DIV PLLCLK_By_1

#define SYS_IMULT IMULT_32
#define SYS_REFDIV REFDIV_2
#define SYS_ODIV ODIV_1
#define SYS_DIV PLLCLK_By_1

我将获得18kHz 的 ePWM、我认为 PLL 时钟为200MHz

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 InitSysPll (XTAL_OSC、SYS_IMULT、SYS_REFDIV、SYS_ODIV、SYS_DIV、 SYSCTL_DCC_BASE0);

第二个问题: SYSCTL_DCC_BASE0的用途是什么。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

请帮助我理解这一点。 通过设置 PLL、Im 不获得所需的 ePWM 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应更改 EPWM 时钟分频器、将 EPWM 的分频器设置为1 isntead、即2。 MCU 以200MHz 的频率运行。 ePWM 默认以100MHz 运行、您必须将分频器更改为1而不是2。

    DCC 是我们的时钟比较器、用于确保时钟有效且正在运行且不会发生故障。 它是一个双时钟比较器模块、通过比较一个时钟 与另一个时钟的状态来检查该时钟的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须改变、

    ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV = 0;

    设置已经是

    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;//  TB_DIV1 = 0
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;

    请告诉我 PLLSYSCLK 现在设置为200MHz,它是否可以增加到更高? 多少钱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200不是最大值!

    NIMA