This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:F021闪存库:是否支持 EABI 而不是 COFF?

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961370/tms320f28075-f021-flash-library-support-for-eabi-instead-of-coff

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我正在为 TMS320F28075启动一个新项目。  我需要写入闪存。  资源表示我应该使用 F021闪存 API 库。  但是、我似乎找不到为 EABI 编译的版本。  我可以找到为 COFF 编译的多个代码。

我想在我的所有项目上使用 EABI。

您能告诉我从哪里可以获得该库的 EABI 版本吗?

谢谢、

-科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    我们计划于2021年2月发布 EABI 版本(在 C2000Ware 中)。

    您是否能够等到那时再等待?  请告诉我您的 FAE 联系人、如果您等不及的话。

    谢谢、此致、

    Vamsi