This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:北美供应商是什么、此 EVM 使用的以太网连接器的器件型号是什么?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961337/tmdscncd28388d-what-is-the-north-american-vendor-and-part-number-for-the-ethernet-connector-used-by-this-evm

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMDXCNCD28388D

大家好、

我的客户正在使用 TMDXCNCD28388D 评估模块。

它们使用的电路与评估板上的电路相同、以太网连接器除外。 评估板使用表面贴装连接器、由于 BOM 上的器件不易获得、因此它们切换到穿孔部件。

北美供应商是什么、以太网连接器的器件型号是什么?

谢谢、

劳伦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    请参阅此 BOM 摘录。

    指示符 数量 说明 PackageReference 器件型号 制造商
    J4、J5、J6 3.   连接器、RJ45、1x1、金、R/A、 表面安装 连接器、RJ45、1x1、金、R/A、 表面安装 7498010210A Wurth Elektronik

    由于尺寸限制、这是我们使用的组件。 有许多其他 RJ45连接器可供选择、这一个可从 Wurth 轻松获得、并具有我们想要的理想扼流圈类型。

    如果客户不想使用它、他们可以从其他人中挑选、DigiKey 可能是一个搜索的好地方。

    此致、
    Cody