This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:将 sysconf CLB 源端口连接到新 MCU

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961260/tms320f28388s-port-a-sysconf-clb-source-to-a-new-mcu

器件型号:TMS320F28388S
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我通过 mysecure 门户在 alpha 1中获得了 Abs2eQEP 实现、它是通过另一个 MCU (f2837xd)实现的、可以转换 sysconf 项目以更改平台( 在我的情况下为 TMS320F28388S)、因此生成了源代码 以及 .lib 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目的 syscfg 部分在 F2837xd 和 F2838x 之间兼容。 有关 abs2eqep、  和  您能评论吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    我建议复制并编辑库和系统示例的.projectspec 文件。  可以使用任何文本编辑器编辑此文件。

    您将需要更改

    • F2837xD 支持文件的任何路径都将更改为 F2838x 文件的位置(例如:driverlib 目录)。    
    • 任何特定于器件的源文件的名称(例如:系统示例中的链接器.cmd 文件)
    • 项目名称、因此它在 CCS 中显示为 F2838x 而不是 F2837x (避免混淆)
    • 您还可以创建任何可能更改的源的副本(例如..._main.c 文件可能需要与系统相关的更改)
    • 如 Nima 所述、SysConfig 本身在这两个部分之间兼容、因此可以保持相同、也可以创建副本并重命名它。  

    此致

    Lori