This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:是否可以同时实现多个 CLB 编码器?

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961250/tms320f28388s-is-it-possible-to-implement-multiple-clb-encoders-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28388S

我试图同时找到一些有关多个 CLB 的 PMLibrary 编码器实现的信息、但没有成功。
现在、我移植了 T-format 编码器、我想得到一个建议、以便移植另一个编码器/CLB 实现。
我阅读了有关 C2000 MCU 复位以更改编码器的相关文章。 在我的案例中、这不是一个选项。

有关这一点的一些提示?

例如、我获得了一个关于 Abs2eQEP 的 α 库、很显然、我要将其移植到具有 CLB T-format 实现 的现有项目中、接下来我要添加其他编码器。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Matteo Dal Molin">现在我移植了 T-format 编码器、我想得到一个建议、以便移植另一个编码器/CLB 实现。
    我阅读了有关 C2000 MCU 复位以更改编码器的相关文章。 在我的案例中、这不是一个选项。

    Matteo、

    如果您希望重新使用相同的资源(即相同的 CLB 逻辑块、相同的 SPI 实例)、则需要重置这些外设、然后将其重新配置/初始化到另一个编码器接口。  在复位整个 MCU 是一个选项时、您可以自行复位外设。  在该器件上、CLB 和 SPI 模块都可以通过写入 SOFTPRESx 寄存器来复位。  

    如果您希望使用不同的资源、则可以将它们放在 CLB 中的不同逻辑块上、它们将使用不同的 SPI 外设等   

    此致

    Lori