This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:闪存内核与 SCI_BOOT ROM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961183/ccs-tms320f28379d-flash-kernel-vs-sci_boot-rom

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   在 SCI_BOOT 模式中,SCI_Flash_Kernel_CPU1.c 存储在 RAM 中,来自我提到的.CMD 文件。

什么是闪存内核?

它在 SCI_BOOT 模式中是如何使用的?

闪存内核与闪存存储器有何不同? 两者是不同的还是相同的?

谢谢、此致、

Rani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani、

    在此器件上、闪存内核代码使用闪存 API 将用户应用程序编程到闪存中。  此器件上的闪存内核通过 SCI 在闪存 API 和应用程序中流式传输到器件 RAM。

    请浏览您正在阅读的整个应用报告(https://www.ti.com/lit/sprabv4)。 并浏览 C2000ware 中提供的闪存内核源代码。   sprabv4的第5.1节实现中提到了内核的路径。

    闪存内核可以使用 SCI ROM 引导加载程序在 API 和应用程序映像中进行流式传输。  也可以在 RAM 中使用独立的 SCI 加载程序。  最初、一个基本内核应该通过 ROM SCI 引导加载程序流入-如果需要、这个基本内核可使用它的独立 SCI 加载程序。   

    谢谢、此致、

    Vamsi