This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何增加 ACI 输出扭矩

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960851/tms320f28027f-how-to-increase-aci-output-torque

器件型号:TMS320F28027F

您好!

客户正在将 F28027F 用于 ACI 电机、面临扭矩问题。

目前、它可以实现大约80%的电机相对扭矩。 如何在短时间内实现100%甚至更多的目标?

速度模式、lab5B。

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 规格设置正确的 USER_MOTOR_RATed_VLUX。 然后使用 lab02b 再次识别电机。   

    #define USER_MOTOR_RATGE_FLUX (0.8165*200.0/60.0)// sqrt (2/3)*额定电压(线路)/额定频率(Hz)

    如果 无法实现最大输出扭矩、请调整磁化电流(USER_MOTOR_磁 化电流)。