This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:使用操作&quot 设置断点时出现问题;保持暂停"位于0xc0eb:(错误-1066 @ 0xC0EB)无法设置/清除请求的断点。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960836/ccs-tms320f28379s-trouble-setting-breakpoint-with-the-action-remain-halted-at-0xc0eb-error--1066-0xc0eb-unable-to-set-clear-requested-breakpoint

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 论坛:

我们的设计采用了 TMS320F28379S 处理器、是全新的设计。 现在、我们正在尝试使其正常工作、但我们在使用 XDS100V3调试器刷写处理器时遇到了问题。

有趣的是:使用"仅加载符号"观察和设置寄存器有效、但"加载程序"始终会导致相同的错误消息:  

C28xx_CPU1:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:设置断点时遇到问题、在0xc0eb 处执行"保持暂停"操作:(错误-1066 @ 0xC0EB)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包8.4.0.00006)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\emp001118\workspace_v9\Heater_br_ibn\Debug\Heater_br_ibn.out:加载失败。

有什么想法吗?

我们使用的是 CCS 9.3.0.00012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现:由于1V2稳压器的电源正常状态被复位、XRS 被下拉。 断开 PG 并下载 XRS 后、工作正常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。  很高兴它现在已修复。

    此致、

    Vamsi