This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:隔离

Guru**** 2904860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161857/tms320f280041-isolate

器件型号:TMS320F280041

您好!

你好。

这与我的其他帖子有关、请参阅以下链接以供您参考。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1161522/inquiry

对于板载通信、I2C、SPI 等是否相同?

让我解释一下:我有一个通过 SPI 总线与差分 ADS 进行通信的微控制器。

ADS 测量来自应力单元的差分信号、该单元位于距离电路板约1 / 2米的位置。

将 TVS 二极管放在+5V、应力+、应力-引脚上是否允许我防止任何 ESD、EFT 并避免隔离 SPI 总线?

在应力单元的 GND 引脚上放置 TVS 二极管、客户认为这是无用的。

他始终认为它被写为"将 GNDD 平面与 GNDA 平面分离"、但到目前为止、他无法在没有隔离的情况下查看示例。

他想要使用的芯片是 ADS130E08IPAG 和 TMS320F28004x-100引脚。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我们正在寻找合适的专家来回答您的问题、感谢您的耐心。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    你好。 我想跟进 客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我们正在研究这一请求。 请给我们几个工作日与您联系。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    这是隔离器团队的最新回应。

    此致、

    曼诺伊