This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于 SDFM 设置

Guru**** 2582515 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162736/tms320f28388d-about-sdfm-settings

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在测试以下示例程序。

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\sdfm\sdfm_ex6_FIFO_freeze_claread.c

我将在 SD1_D1上使用3.3V 和在 SD1_C1上使用20MHz PWM 测试 SDFM。

转换结果被存储在一个5级 FIFO 中、但是由于 SDFM 每次复位、前两个转换结果是不正确的。 (因为它是 Sinc3滤波器)
如果积分器未复位、我希望得到以下结果。  


是否有 SDFM 设置可获得类似结果?

或者、我是否必须在每次将 SDFM 与伺服配合使用时丢弃前两个数据?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SDSYNC 事件上、SDFM DataFilter 被复位并花费3个 OSR SDCLK 周期(对于 Sinc3) 自行稳定并开始生成正确的滤波器输出。 因此、您的唯一选择是忽略前2个样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj-San、

    感谢您的信息。

    我建议我的客户忽略前两个样本。

    此致、
    Sasai