This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:COFF 与 EABI

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870785/compiler-tms320f28379d-coff-vs-eabi

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

´m TMS320F28379D 的新功能。 我对输出格式有疑问。 在项目的属性中,您可以在“legacy COFF”和“eabi (ELF)"之间进行选择。

 

这些格式之间有何区别和优缺点?

 

´m 我在演示项目(为期一天的技术讲座的 LAB2)中使用 COFF 格式。 切换到 eabi (ELF)后、链接器出现一些错误。

 是否有必要使用其他命令文件以实现 eabi (ELF)格式?

是否建议以 eabi (ELF)格式启动新项目?

 

 

此致

Ralf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程中的所有目标文件和库必须使用相同的应用程序二进制接口(ABI)。  COFF ABI 是较旧的、EABI 是较新的。  在使用 EABI 之前、必须确保使用的所有库(例如 C2000Ware 中的库)都支持 EABI。  如果它们仅支持 COFF ABI、则必须执行相同的操作。

    有关更多背景信息、请在 C28x 编译器手册中搜索 标题为 "关于应用二进制接口"的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治