This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:支持 Blackhawk 仿真器 USB200

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870861/ccs-tms320f28377s-blackhawk-emulator-usb200-support

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

我想购买 Blackhawk 仿真器 、USB200 似乎是低成本的选择  

问:  此仿真器是否推荐用于377S/D 和未来 的器件?  对要使用的 CCS 版本有任何限制?  

我在 Blackwack 站点上看不到  支持的 CCS9版本,并且在我们的网站上看不到该 USB200。

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我没有亲自使用过它、但由于它基于 XDS200、因此它应该支持377S/D 器件。

    关于 CCS9支持、我将让 CCS 团队的某个人确认这一点。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    正如 Vivek 所述、USB200是 Blackhawk 的 XDS200类调试探针。  XDS200调试探针受 CCSv9支持、并且支持 F28377S/D  我有其中一个、并且经常使用它。

    此致、

    John