This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:我们是否有 FSI 的通信速度与电缆长度规格?

Guru**** 2758535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870758/tms320f28388s-do-we-have-spec-of-the-communication-speed-vs-cable-length-for-fsi

器件型号:TMS320F28388S

您好!

我的客户想知道 FSI 的通信速度与电缆长度之间的关系数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我们目前没有可用于显示的定量数据。 我们在低噪声实验室环境中进行了测试、没有任何额外的缓冲器/收发器、通过简单的跳线可以实现~10-18cm 的距离。 但是、当集成到易受噪声影响的实际系统中时、应格外小心并进行测试、以确保在所有运行时场景中保持信号完整性并确保通信稳定可靠。

    如果需要远距离通信、我们强烈建议使用差分收发器、因为它们有助于抑制噪声。

    数字隔离器或缓冲器也应使您能够更远地发送/接收数据、但与差分收发器相比远不远。 使用较慢的通信速度也会有所帮助、正如您可能已经知道的那样。

    最棒的

    Kevin