This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:我们 C2000器件内的 CLB 可以替代多少个栅极计数 CPLD?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870768/tms320f28388s-how-many-gate-counts-cpld-can-be-replaced-by-the-clb-inside-our-c2000-device

器件型号:TMS320F28388S

您好!

最近、我被问及我们的 CLB 等效的栅极数量、但我不知道如何回答。

如果答案不容易、您能否告诉 CPLD 的 GPN、该 GPN 可以由内部的 CLB 替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLB 与 CPLD 门之间没有直接等效。 这实际上取决于您使用 CLB 实现的逻辑类型。
    此外、当 CLB 与 CLB 逻辑一起对片上外设和 CPU 进行补充时、CLB 将得到最佳利用。
    我将无法提供栅极等效或 GPN。 最好对正在实现的逻辑进行分析。