This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28075:如何充分利用 TMU?

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892855/compiler-tms320f28075-how-does-one-take-full-advantage-of-the-tmu

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI C/C++编译器

首先、是否可以检查 我进行的三角函数调用(例如、cos (X))是否正在利用三角函数加速器(TMU)?  

其次、应如何编写代码以确保充分利用 TMU?

作为一些背景信息,我将 fp_mode 设置为 relaxed,并将 TMU_support 设置为 tmu0,即"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 -O1 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设置正确、因此 TMU 指令应由编译器生成。 您可以查看生成的汇编文件以确认 TMU 指令确实是生成的。  

    另一种可能的技术是在代码中使用 TMU 内在函数。 但是、您所遵循的方法不需要这种方法。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sira、

    感谢您的快速回复。

    接下来、对于 TMS320F28075、CPU1和 CLA1上是否都提供 TMU 指令?

    如果我在时间关键型代码中有很多三角函数调用、那么在 CPU1上执行这些函数是否更好(假设 CLA1没有 TMU 运算的访问权限)?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    正确、CLA 无权访问 TMU。 这将在未来的器件中解决。

    因此、根据您的代码的 TMU 定向方式、您可能需要在 CPU1上运行该代码、并在 CLA1上运行其他源代码。

    谢谢、

    Sira