您好!
我正在从事一个基于 TMS320F28069的项目。 我们使用标签连接进行调试、因此 JTAG 链路上没有 VTREF 信号。 我们只有以下信号:
- TDI
- TDO
- TMS
- TCK
- nTRST
- GND
将 XDS110调试探针连接到 PCB 时、调试探针会产生一个错误、表示 PCB 未通电、这是正常现象、因为 VREF 信号未连接到 PCB。
是否有任何方法可以旁路 XDS110 VTREF 信号(即设置 XDS110的配置)来旁路目标板电源测量并强制设置 JTAG 通信电压电平? 如果是、如何操作?
提前感谢您的帮助。
此致