This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:XDS110:是否可以旁路 VTREF?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/889858/tms320f28069-xds110-is-it-possible-to-bypass-vtref

器件型号:TMS320F28069

您好!

我正在从事一个基于 TMS320F28069的项目。 我们使用标签连接进行调试、因此 JTAG 链路上没有 VTREF 信号。 我们只有以下信号:

  • TDI
  • TDO
  • TMS
  • TCK
  • nTRST
  • GND

将 XDS110调试探针连接到 PCB 时、调试探针会产生一个错误、表示 PCB 未通电、这是正常现象、因为 VREF 信号未连接到 PCB。

是否有任何方法可以旁路 XDS110 VTREF 信号(即设置 XDS110的配置)来旁路目标板电源测量并强制设置 JTAG 通信电压电平? 如果是、如何操作?

提前感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过阅读《JTAG 调试应用手册 》(文献编号 SPRACF0)启动此调试、以下链接:

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您提供的文档、但它显然没有回答我的问题(或者我错过了什么)。

    我没有尝试调试调试器、我只想知道是否可以不使用 XDS110上的 VTREF 引脚、或者该引脚是否是 XDS110工作所必需的?

    换句话说、在知道 Tag-Connect (6引脚)上没有足够的信号用于 VTREF 信号的情况下、使用与 XDS110的 Tag-Connect 连接是现实的。

    感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要 VTRef (或 TVRef)才能正常运行。  

    您始终可以通过电流限制器电阻器直接向其施加电源、从而破解此信号-请自行承担风险。

    请记住、在这些条件下、如果目标上没有电源、调试探针将不会标记目标、任何连接错误都将是随机的。  

    有关更多详细信息、请参见 XDS Target Connection Guide 页面、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html 

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    此致。