This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:16位差分模式 ADC 与 AMC1302隔离式电流感测相结合

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, TMS320F28377S, THS4522, C2000WARE, ISO7842, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869746/tms320f28377s-16-bit-differential-mode-adc-in-combination-with-amc1302-isolated-current-sensing

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:AMC1302THS4522C2000WAREISO7842THS4551

Hallo、

我们希望使用16位差分模式 ADC 对电机驱动应用中的电流进行采样。 当我们需要隔离时、我们计划将 AMC1302用作隔离式电流感应放大器以及分流电阻器。

当我们使用 Delfino TMS320F28377S 时、我们希望将 OUT_P 和 OUT_N 直接连接到控制器的 ADC 输入端。

根据我的理解、这应该起作用、但如果仔细查看您看到的数据表、则 AMC1302的额定共模电压为1、44V (1、39-1、49V)。

在表5-42中的 TMS320F28377S 数据表中 、16位的 ADC 输入信号共模电压需要在 VrefCM +/- 50mV 的范围内。 对于标准3V 基准、范围为1、45-1、55V。 这意味着 AMC1302不能与 TMS320F28377S 一起使用。  

即使我将 UC 基准电压降低到2、88V、范围也与 AMC1302完全相同、并且没有潜在共模干扰的余量。 因此、我认为使用差分模式毫无意义。

那么、是否有将 AMC1302系列与 TMS320F28377S 结合使用的解决方案?

此致

Juergen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    我不确定隔离式放大器的输出共模通常为1.44V;这将使其与在差分模式下使用3.0V 或2.5V 的共 VREF 电压直接驱动 F2837xS ADC 不兼容。  

    我认为、如果您将 F2837xS VREFHI 设置为2.88V 、从实际角度来看、您可能会认为没问题;差动16b 模式的性能至少会优于12B 单端模式。  

    另请注意、隔离式放大器的输出带宽通常为280kHz;我认为这需要比最小值320ns 更长的 S+H 时间。   

    是否有理由不直接使用 Σ-Δ 调制器(当然是隔离式的)而不使用隔离式放大器?  F2837x 具有专用的 Σ-Δ 位流解码器模块。

    另一种常用的策略是将一个或多个 F28004x 器件置于热侧、然后通过光电隔离器通过 FSI 将(可能是过采样和/或预滤波) ADC 结果发送到 F2837x 器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    非常感谢您的反馈。 我真的无法理解、为什么 TI 提供具有规格的隔离器、而这些隔离器将不适合这些电源应用中最常用的控制器。 如果您无法连接自己的传感器,TMS320上的16位 ADC 选项有何用途...

    我认为"可能可以"是没有选择的、因此我认为有3种可能的解决方案:

    1) 1)数字 Σ-Δ 解决方案:

    我考虑了 Σ-Δ 解决方案、但老实说、我没有这方面的经验。 我们计划使用 SiC-MOSFET 构建开关频率约为70kHz 的电机控制器。 Σ-Δ 解决方案是否真的足够快、能够及时获得与 PWM 同步的电流值?

    您是否有一些应用手册或软件项目或示例可实现此目的?

    2) 2)使用 OPV 将差分信号转换回单端信号。 之后、我可以使用 ADC 的12位模式。 因为性能会降低-这是最差的解决方案。

    3) 3)如果我必须使用一个用于信号转换的 OPV -我认为应该可以使用一个全差分 OPV (如 THS4522)来进行共模电压漂移。 因此、我可以连接到1、5V (ADC 的 UREF/2)的 VOC、并获得全差分输出电压、这在 TMS320范围内是正确的、我可以使用16位选项。

    您认为这会起作用吗?

    我在本说明(第37页)中找到了一些内容:

    www.ti.com/.../slyt119.pdf

    此致

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    也许"可能还可以"不是一个很好的术语。 如果您将 F2837x VREFHI 设置为恰好2.88V、则直流共模将在可能的 AMC 输出变化范围内处于+/-50mV 范围内。  我已验证 CMRR 是在最坏情况+/-50mV 直流共模的基础上使用1MHz 200mVpp 交流信号测得的、因此即使在极端情况下、也应该得到额定的60dB CMRR。  由于您无法将 VREFHI 精确设置为2.88V、因此事情会变得更加有趣、但似乎降级应该平稳地超过+/-50mV 的直流共模、因此您在16B 差分中的性能应该始终优于等效的12B 单端信号。   

    如果您看一下隔离式放大器的架构、它是一个 Σ-Δ ADC、后跟一个 DAC 来重新构成信号。  与非隔离式放大器不同、这种模数转换过程(随后您将遵循自己的模数转换过程)将产生几 us 的延迟(请参阅 AMC 数据表中的以下内容)。  

    我不确定直接将 Σ-Δ 位流馈送到 F2837x 上的解码器是否会更快(内部 AMC 位流时钟为480MHz、而 F2837x 上的解码器以25MHz 的频率运行)。  它肯定会导致一个更少的 DAC 和一个更少的 ADC 转换、这应提高保真度。  我将请 SDFM 专家对13位分辨率信号的延迟进行评论。   

    对于内置 Σ-Δ 解码器的软件、请查看 TRM (http://www.ti.com/lit/ug/spruhx5g/spruhx5g.pdf)章节"Sigma Delta 滤波器模块(SDFM)"、还可以查看 c2000ware 中 SDFM 的软件示例:

    基于位字段(4个示例): \device_support\f2837xs\examples\cpu1\sdfm_*

    基于 driverlib (1个示例): \driverlib\f2837xs\examples\cpu1\sdfm\*

    是的、您绝对可以使用全差分放大器通过放大器的 Vocm 输入获得所需的共模。  这还将带来极大地增加驱动 ADC 的源的带宽的好处、从而使您可以使用更短的 S+H 窗口。  请注意、还可以通过一对单端运算放大器设置共模电压和/或缓冲全差分信号。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen、

    您计划使用哪种调制器?

    Sinc 滤波器的延迟取决于以下参数:-

    1) 1) SD 调制器采样频率

    2) 2)正弦滤波器的阶数

    3) 3) Sinc 滤波器的 OSR 配置设置

    Sinc 滤波器延迟=(Sinc 滤波器阶数) x OSR/SD 调制器采样频率。

    例如、当 AMC1305 SD-调制器的工作频率@ 20MHz 时、当使用 Sinc3和 OSR = 200时、您可以获得13位分辨率的 ENOB

    延迟= 3 (Sinc3的阶数) x OSR (200)/ SD 调制器频率(20MHz)= 30us

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    因此、出于完整性考虑:

    SDFM +调制器@ 13位 ENOB =~30us

    隔离式放大器+ 16位 ADC =~2us +~1.5us =~3.5us (如果使用全差分缓冲器、可能接近3.0us)

    通过 FSI 进行热侧过采样的 F28004x:

    • 过采样12位 ADC x 16要获得大约13位 ENOB:~5us
    • 发送单字 FSI 数据包: 48位@ 100Mbps = 0.5us
    • ISO7842传播延迟= 20ns
    • 总计=~5.5us  

    请注意、似乎只有 F2838xS 具有 FSI、而不是 F2837xS。  还值得注意的是、F28004x 器件具有增益高达 x24的 PGA、因此、如果电流感应信号较小、则可能不需要进行过多的过采样即可获得等效分辨率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢您的大力支持。  

    我认为具有最低延迟的最佳解决方案应该是使用全差分放大器。 因此、我具有16位 ADC、差分接线的使用以及 AMC-IC 的隔离等优点

    根据您当地 TI 销售人员的建议、我计划使用 THS4551。

    非常感谢  

    Jürgen μ A