This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:AIO 切换对 ADC 采样的影响

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870364/tms320f280049-aio-toggling-influence-on-adc-sampling

器件型号:TMS320F280049

大家好、

由于我的客户的设计中的 GPIO 不足、他们正在评估使用 AIO 作为 I/O 输入的功能。 在他们正在开发的电机驱动系统中、ADC 采样精度是一个参数、他们认为该参数在他们的系统中非常重要。

数据表中注明了这一点:

如果将具有尖锐边缘(高 dv/dt)的数字信号连接到 AIO、则相邻的模拟信号可能会发生串扰。 因此、如果相邻通道被用于模拟功能、用户应该限制连接到 AIO 的信号的边沿速率。

1、相邻表示封装的物理相邻信道还是 ADC 的逻辑相邻信道(例如 A0 A1是 ADCA 的"相邻"信道)。

2.通过"硬边沿"、可以将多少 dv/dt 视为尖锐边缘(或可通过切换频率测量)? 以及它将如何影响 ADC 结果? 它会给结果带来任何纹波、还是结果完全错误?

3.减少 AIO 影响的可能方法是什么? 串联电阻器是否起作用?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    (1)相邻的封装

    (2)我没有很好地量化所需的边沿速率以查看噪声耦合。 我的最佳猜测是1V/10ns 可能是一个主要问题、100mV/10ns 可能会出现一些噪声、10mV/10ns 可能会产生最小的影响。    

    耦合肯定不会造成灾难性后果;它只是耦合到 ADC 线路上的噪声。  您将看到更多的噪声(分布更宽)以及分布的一些附加模式(当下降沿或上升沿与 S+H 窗口的末尾线对齐时)、而不是看到一些严格的分布。  

    (3)我建议在这些引脚上放置一个 R-C。  C 应该比电路板寄生效应高一个数量级(100pF 可能很好)、这样您可以迭代 R 的值并很好地了解实际信号带宽。  

    如果您只放置一个 R、则将依赖迹线寄生效应的未知 C 来形成 LP 滤波器。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可能还对以下应用感兴趣。 与最大化可用 GPIO 相关的注释:

    http://www.ti.com/lit/an/spracp6/spracp6.pdf