This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:TMDSDOCK28379D

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892955/tmdsdock28379d-tmdsdock28379d

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28379D

大家好、TI 支持团队

这个 TMDSDOCK28379D、我在这个问题上发现一个芯片被敲出、A:U5 93LC56CI/NS 1904

需要维修、  

我需要该 TMDSDOCK28379D 的 BOM  

谢谢

Tiefeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiefeng、

    BOM 包含在 C2000Ware 中。

    请查看: \c2000\C2000Ware_2_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\F2837x_180controlCARD_R1_3_BOM_02Oct2015.xlsx

    此致、
    Cody