This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:CCS/LAUNCHXL-F28379D:

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870304/ccs-launchxl-f28379d-ccs-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、这是我第一次在 CCS 上进行计时编码、我是编码方面的初学者。 我想知道我是否可以获得一些有关以下电路编码的帮助

因此、我需要一个电位器(可变电阻器)来改变 ADC 读数。 如果 ADC 读数超过100、微控制器将会关闭、否则它将保持开启状态

我甚至不知道如何初始化 ADC 或读取 ADC

能否为 main.c、adc.h 和 adc.c 文件获取一些代码

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考器件 C2000Ware 下的 ADC 示例作为参考。

    谢谢

    Vasudha