This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ADC 注意事项

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870432/tms320f28335-adc-considerations

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDXIDDK379D

我有一个用于驱动电感式电机的应用、因此我需要读取并监控它的电流  

我使用 lts25np 模块来测量电流、并通过 TMS320F283335的 ADC 对其进行读取

那么、在这个应用中、我应该观察到哪些 ADC 注意事项?(应该使用任何滤波器、还是有任何 EMI 注意事项?)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回顾了我们的一些电机控制设计(http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJdHz0LdRqISE26F0bk69Q__0.jXikd__LATEST ),并看到当我们使用 LEM 传感器时,我们通常会使用类似 TI http://www.ti.com/product/OPA2350 的方法对其进行缓冲。   我还看到、我们已使用 LEM 的 GND 引脚对反相输入进行偏置、我假设这会限制任何接地噪声对 ADC 读数的影响。

    在 OPA 提供的缓冲方面、如果您的系统能够承受较慢的 ADC 采样率、您可能不需要此功能、因为我们提供了一种方法来增加 ADC 的采样保持持续时间(AQCPS 寄存器)。  但是、我认为仍然有价值能够通过运算放大器消除接地偏置。

    如果您要查看完整的原理图、则需要安装我们的电机控制 SDK、然后查看 TMDXIDDK379D 项目。  http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    最棒的
    Matthew